This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:封装图

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264477/ads1278-sp-footprint-drawing

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1278EVM-CVAL

大家好、

您能分享 ADS1278-SP 的封装图吗?

此外、它是否可以像在评估板上看到的那样在没有托盘的情况下焊接到 PCB?
对于客户应用而言、托盘太大。

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

     ADS1278-SP 不采用引线成型封装、这会导致无法形成建议的封装尺寸。  大多数客户更喜欢根据自己的规格来设计外形、这种规格的差异很大。  因此、电路板尺寸将取决于确切的引线形状规格。

    ADS1278EVM-CVAL 板使用符合  ADS1278-HT HKP 封装。  您可以将此封装作为起点、但确切的要求将取决于最终的引线形状尺寸。  对于此 EVM、我们在将 ADS1278-SP 器件组装到 PCB 之前、使用了 Fancort Industries 为其奠定基础。

    是的、在形成器件引线后(此时将卸下托盘)、您可以将热环氧树脂焊接到 PCB 上。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    还有一个问题:

    同步释放后、数据表显示需要129/130转换才能获得数据。 但是、输入是否在同步释放之后立即被采样并且129/130转换只是内部滤波器延迟?

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    是的、正确。  输入持续采样(在断电模式下除外)。  /SYNC 引脚复位内部滤波器级、然后延缓 DRDY、直到滤波器完全稳定、即129/130转换。

    此致、
    基思