This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820EVM:DAC8820EVM

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266288/dac8820evm-dac8820evm

器件型号:DAC8820EVM

如何将 DAC8820EVM 连接到 Arduino Mega 2560?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ER

    这是来自用户指南的屏幕截图。 您可以将 Arduino 的 GPIO 连接到 EVM 上的接头 J7。 您总共需要16个 GPIO 来控制 DAC 的所有位。 您可以将较低的位绑定到0、以降低分辨率并减少所需的 GPIO 数量。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    谢谢。 候选时间。