This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:DTGC 可以用于 TGC 模式吗?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266110/afe58jd48-can-dtgc-use-for-tgc-mode

器件型号:AFE58JD48

大家好、

您可以帮助检查我们的 AFE58JD48 DTGC 是否用于 TGC 模式?

如果可以、增益控制步长是多少?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DTGC 只能由 SPI 寄存器以3dB 为步长进行更改。 使用 DTGC 功能执行实时 TGC 将具有挑战性、因为它涉及 SPI 编程、

    此致、

    沙比尔