This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7311:电容负载稳定性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266532/dac7311-capacitive-load-stability

器件型号:DAC7311

7.5 DACx311数据表的电气特性"容性负载稳定性"、

需要注意的是、当 RL 为2kΩ 时、该值典型值为1000pF

那么、我们看不到您的参考电路设计图、不知道 RL 和1000pF 位于何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道您指的是哪种参考设计吗?

    DAC7311可在高达1000pF 的容性负载与2K 负载并联时保持稳定。

    此致、

    AK