This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:未使用的 REFN0/1、REFP0/1引脚

Guru**** 2811325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266609/ads114s08-unused-refn0-1-refp0-1-pin

器件型号:ADS114S08

您好、支持团队、

客户询问如何处理 REFN0/1和 REFP0/1的未使用引脚。 您可以支持吗?

对于 REFN0引脚、可以找到" 不使用 REFN0引脚时使其悬空、或将该引脚连接到 AVSS。" 10.1.5未使用的输入和输出。 请告诉我其他的引脚处理方式。

谢谢。
池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San、

    最好的办法是将所有这些基准输入保持悬空。
    如果客户不喜欢悬空引脚、那么您也可以将基准输入连接到 AVSS 或 AVDD - REFN0除外。 如果需要切断 REFN0、则只连接到 AVSS。

    此致、
    约阿希姆·武尔克