This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 选择:24位&最低输入电压6V

Guru**** 2485565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263909/adc-selection-24bit-input-voltage-min-6v

主题中讨论的其他器件:ADS125H02ADS127L11

大家好、我正在寻找规格如下的 ADC:
-最小24位
-采样率100kHz
-模拟输入范围至少为6V
-输入阻抗最小为1MOhm

我一直在浏览 TI 网页、但尤其"输入范围"相当棘手、而且由于 TI 支持无法帮助我、我应该在此处提出问题。
我知道也有可能设计一个进行这种输入范围扩展的模拟前端、但我担心这会显著降低精度。
有人知道如何找到合适的解决方案、或者是否有人暗示我对准确性的担忧可以忽略不计?

提前非常感谢、
卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    遗憾的是、截至今天、我们还不提供输入电压范围大于5V 的24位100kSPS ADC。 我们在24位范围内可以提供的最接近的产品是 ADS125H02、但它不能满足您的数据速率要求。
    如果您想使用外部电阻分压器构建解决方案、可以先从 ADS127L11开始。 只要您针对偏移和增益误差对系统进行校准、并为分压器使用低漂移电阻器、那么我就不会担心精度下降。 您还应注意分压器的热噪声、因为它可以主导系统噪声。

    在16位和18位范围内、我们会有合适的 ADC 可用。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我正在检查、以查看是否还有其他办法可以为您的应用找到合适的 ADC。

    此致、
    约阿希姆·武尔克