This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:如何实现正负12V 电压输出

Guru**** 2977640 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001B, DAC1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266325/dac1220-how-to-achieve-positive-and-negative-12v-voltage-output

器件型号:DAC1220
主题中讨论的其他器件:DAC11001B、

尊敬的:

客户正在生产流量计产品、需要在输出端提供正负10V 电压信号、传输距离为15米。

1-有没有成熟的 PAC 解决方案可以将微控制器的0-3.3V 信号输出调节为正12V 或负12V?

如果使用具有运算放大器的 DAC 来实现正负12V 输出、是否有推荐的20位1MSPS DAC 模型? 是否有成熟的 DAC+运算放大器电路可供客户参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想要+/-12V 与 DAC 一起使用、频率为20位1MSPS、我建议您查看 DAC11001B。

    https://www.ti.com/lit/gpn/dac11001b

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    如果使用 DAC11001B、则需要添加运算放大器来实现正负12V 输出、对吧?  是否有一个成熟的计划可以参考?

    此外、DAC1220是否无法实现正或负12V 输出? 为什么不推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、DAC11001b 是无缓冲 DAC、因此您需要使用运算放大器来缓冲输出。

    您请求的是20位1MSPS DAC、这就是我推荐 DAC11001B 的原因。

    DAC1220是稳定时间约为2毫秒的 Σ-Δ DAC

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    如果使用 DAC11001B、是否有可以提供给客户参考的成熟例程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "你说什么?

    此致、

    AK