This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:PGA 增益问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266793/ads1220-problems-with-pga-gains

器件型号:ADS1220

尊敬的专家:

目前 ADS1220方面有一些奇怪的问题、我无法解决这些问题。

我们基本上使用参考布局来测量连接到 AIN0和 AIN1的热读耦合器。

在修复 SPI 通信层中的错误时、我发现对于增益1到4、ADC 提供了正确的值(例如、当 Fluke 万用表显示8.5mV 左右(听起来很合理)时、8.5mV 由外部用于开发)。 PGA 在这些测量期间保持启用状态、至少我没有主动禁用它。

但是、如果我超越增益4而扩展到增益8和增益16 (这将是我当前的目标)、则数据显示的值是不合逻辑的。

我将在此处快速列出 ADC 值(十进制)以概览(所有内容相等、仅更改增益、输入为8.5mV)

增益1:~33000 ->/4096 = 8、05mV (合理结果)

增益2:~66500->/(4096*2)= 8、12mV (合理结果)

Gain4:~133600->/(4096*4)= 8155mV (合理结果)

增益8:~177k->/(4096*8)= 5、4mV (不合理)

增益16 ~214k->/(4096*16)= 3、2mV (不合理)

增益32 ~218k (不合理)

增益64 ~230k (不合理)

我似乎进入了某种饱和或其他我没有解释的效果。 我已经全部准备好使用逻辑分析仪检查实际的 SPI 通信、这些值源自 ADS1220本身。

我正在使用以下配置(增益显然是变化的):

寄存器0:0000 1000 MUX:0增益:16 PGY_Bypass:0

REG1:0  DR:SPS20模式:0 (正常)、转换模式:0 (单次) TS:0 BCS:0

REG2:00000111 Vref:0 (内部)、FIR_Filter:0 (关闭) PSW:0 IDAC:111 (外部 PT100为1500uA)

REG3:01100010 I1MUX:011 (AIN2)、I2MUX 0 (禁用) DRDY 模式:1 (启用)

数据表中是否有已知问题或缺失的内容、您能向哪个方向微调故障排除点吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您关注我们的 ADS1220。

    我的怀疑是您不符合 PGA 的共模输入电压范围要求、这就是您看到这些不合理结果的原因。
    您能解释一下如何应用输入信号吗?
    启用 PGA 后、您无法向 ADS1220应用所谓的单端信号、其中负输入保持在 GND。 您必须将输入信号偏置到 PGA 的共模输入电压范围内。

    您可能需要研究 ADS1220数据表中的"低噪声 PGA"部分、更确切地说是"PGA 共模电压要求"部分。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joachim:

    您有问题就在这里、我们使用了一个器件、该器件通过一个公共接地连接到芯片、从而将负极侧拉至 GND。

    谢谢你的意见,如果我早点来,会让自己省了很多头痛;)

    祝你一切顺利。

    拉尔斯·诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    我很高兴听到我们能够这么快地解决这一问题。 我希望您对 ADS1220感兴趣:-)。

    此致、
    约阿希姆·武尔克