This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE639D2:具有温度传感器 TMP1075的 AFE

Guru**** 2858180 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP1075, TPS552882, AFE539A4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266271/afe639d2-afe-with-temperature-sensor-tmp1075

器件型号:AFE639D2
主题中讨论的其他器件:TMP1075TPS552882AFE539A4

IC 的文档指示必须连接外部 ADC。 是否可以连接 TMP1075温度传感器?  根据我的理解、有必要设置外设 ADDR、DATA-REG-ADDR、CONFIG-REG-ADDR、ADC-DATA-SHIFT、SHIFT-DIR 设置中的数据掩码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以将温度传感器的警报输出设置为某个温度、然后打开半导体 UV 激光器。 顺便说一下、出现了另一个问题-设置 IC AFE 后、是否可以通过 I2C 总线并行读取 IC AFE639状态寄存器? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划将该晶体与降压/升压转换器 TPS552882结合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrei:  

     TPS552882似乎应该可以正常工作。 与数据表中的应用电路类似、需要将 AFE 的电压输出连接到 TPS552882的 FB 网络:

    您应该能够使用 TMP1075。 请记住、AFE 仅向配置寄存器发送一段数据、因此应确保该数据足以 设置 TMP1075。  

    不可以、您不应在 AFE 读取 TMP1075数据的同时读取 AFE。 您可以在运行期间将 MODE 引脚切换为低电平、以停止 AFE 从 TMP1075读取数据、然后使用您的主机从 AFE 读取数据。 但在这种情况下、AFE 会认为它从 TMP1075读回0数据、而输出将相应地进行响应。 AFE 旨在与外部温度传感器/ADC 和降压/升压转换器独立运行。  

    此致!  

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    如果使用模拟传感器和 IC AFE539A4、是否可以在运行期间读取内部数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrei:

    Katlynne 将在9月5日回复、因为我们今天有假期。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrei:  

    可以在动态地址位置中更新设定点和共模、但无法访问任何其他内部数据。  

    此致!

    K·琼斯