This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:关于数据采集方法、

Guru**** 2528090 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266412/tsw14j57evm-regarding-the-data-acquisition-method

器件型号:TSW14J57EVM

我正在考虑使用 TSW14J57EVM 和 ADC12DJ5200。 我想对在同步信号到达一定数量毫秒后出现的数据进行采样。 如果我要捕获所有数据、数据量就会非常庞大、因此我只想在数据超过某个阈值时捕获这些数据。 我有两个问题:

  • 是否有一种在数据超过阈值时捕获数据的模式?
  • 是否有其他方法可以实现此目的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    超过阈值时的这种类型触发不是我们通过 TSW14J57EVM 支持的触发方式。 可以在 HSDC Pro 中进行触发、但由于 FPGA 的存储器限制、我们的软件每通道只能保存524288个样本、在全采样率(5.2GSPS)下、此值仅为100us (524288 / 5.2G)左右。 您想要做的完全是通过可为此 Altera FPGA 创建的定制 HDL 实现的、但 TI 无法提供任何关于定制它的支持。 如果您需要选择该路线、您可以在我们的网站上找到 TSW14J57 FPGA 的示例 HDL、网址为: https://dr-download.ti.com/secure/software-development/firmware/MD-Lxy0qiOxSr/1.0/Setup_TSW14J57ADCFirmware.zip 

    此致、Chase