This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997EVM:DAC161S997EVM 接口

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262277/dac161s997evm-interface-to-dac161s997evm

器件型号:DAC161S997EVM
主题中讨论的其他器件:DAC161S997

您好、是否可以在 EVM 的串行接口上实施驱动程序或协议、以将其与我们的 PC 程序连接?

谢谢

B.R.

罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、  

    我不知道我们是否有 DAC161S997的原始源。 不过、有几种 TI 设计示例将 DAC161S997用作环路控制器、并为我们的一些 MSP430器件编写了一些固件。 您可以在以下文件夹中找到这些设计:  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00095

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00165

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00648

    在每个文件夹的"开始开发"部分中、提供了为每个设计编写的固件下载。 在固件文件夹中、有 DAC161.c 和 DAC161.h 文件。 这些文件可以帮助您快速入门。 请注意、它们可能都是通过这些设计复制的相同文件。

    虽然我们可以提供这些文件、但对于此代码、我们可能无法为您提供太多帮助。

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好约瑟夫和感谢的答复。
    我的目标是使用"EVM"原样"、使用来自串行(USB)的消息在"高级"上对 DAC 进行编程。
    我需要的是 EVM 从 PC (或 EVM 固件能够从代码获取这些消息)接收的消息。
    此致

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于今天是美国假日、Joseph 将在星期二回复。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salvatore,  

    恐怕我们 无法提供 EVM 固件。 此 EVM 设计和软件很久以前由 National Semiconductor 完成、因此未提供相关文件。

    约瑟夫·吴