This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:多芯片| SPI 电容

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266458/ads1118-multiple-chips-spi-capacitance

器件型号:ADS1118

您好!

我想把 ADS1118的5个芯片连接到 dsPIC33、但是我没有找到 SPI 电容的任何数据?

此外,您是否建议在同一 SPI 总线上连接多个 IC 芯片,或者不建议这样做?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我想将 ADS1118的5个芯片连接到 dsPIC33,但我没有在 SPI 电容上找到任何数据?

    请参阅前面回答 该问题的文章: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744715/ads1118-input-capacitance-of-digital-signals?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=capacitance# 数字通信引脚的电容通常接近 3pF。

    Unknown 说:
    您是否建议在同一条 SPI 总线上连接多个 IC 芯片?

    将6个芯片连接到同一 SPI 总线应该不是问题、但这通常取决于您希望使用的速度以及 SPI 总线向 驱动总线的器件提供的阻抗大小。 您可能会遇到的主要限制是每个器件都需要一条单独的 GPIO 线路、以通过芯片选择(CS)引脚激活器件。

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    SPI 时钟将是9 MHz、布线应尽可能短、一条 SPI 线路具有额外的49.9欧姆电阻器。

    dsPIC33的 SPI 引脚有50pF 负载要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1118上允许的最大时钟速度为4MHz、因此在这种情况下、您的 SPI 时钟速度将过高。 我建议将时钟速度至少减至4MHz。 否则、您的设置听起来不错、不会有任何问题、因为总线电容远远低于您的要求。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯