This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5670-SP:请参阅信息

Guru**** 2486315 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5670-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266180/dac5670-sp-see-information

器件型号:DAC5670-SP

是否有适用于 DAC5670-SP 的 SEE 报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、  

    很遗憾、我们 没有有关 DAC5670-SP 的 SEE 报告。 我能说的是、器件采用 Bi-CMOS 工艺制造、从而提供了一些继承的单粒子闩锁抗扰度。 我找到了一个2010年的单页概述、其中提到了该器件 具有85MeV 的 SEL 容差。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能提供2010年的单页概述吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、  

    在这里、  

    此致、  

    马特