This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY 和 DAC80508

Guru**** 2928050 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266554/usb2any-and-dac80508

主题中讨论的其他器件:USB2ANY、DAC80508、DAC80508EVM

早上好

我正在尝试将 USB2ANY 与 DAC80508EVB 结合使用、

当使用 DAC80508软件启动时、3V 电压不可用。 我认为 EVB 需要这个系统、

如果我启动 USB2ANY 实用程序、我可以打开3.3伏电压、但我需要使用 DAC80508。

版本也有一个问题、USB2ANY 需要2、8版本、而 DAC80508需要2.7

目前我无法使用 DAC80508软件、因为没有3V 电压可用。 我不跟踪软件行为是怎样的、  

因为始终需要升级 USB2ANY 和 DAC80508的版本

请提供帮助

彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 EVM 上发布跳线设置?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    电路板处于原始配置。 仅 VIOSEL 跳线已闭合。 所有其他的都是开放的。

    我无法在此处附加图片...

    在我看来、有必要将 TP6和 TP8短接以确保 I/O 具有电源。  
    我认为问题不是跳线配置、但无法 在 USB2ANY 中打开3.3V 电源  
    使用 CAC80508EVM 软件时出现问题。 交换机似乎无法访问。

    但可以使用 USB2ANY-Explorer-2.7.0.0进行访问。 交换机的配置无法承受  
    固件更新、这是必要的、因为它们使用不同的版本。

    谢谢!

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这足以将外部3.3V 电源连接到 EVB、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pietro:  

    您可以更正3.3V 足以为 DAC80508供电、并且您可以短接 TP6和 TP8、而不是提供外部 VDD 电源。 您务必注意、 当所有8个通道都打开并连接到负载时、计算机上的 USB 端口将为器件提供足够的电流。 如果电流过高、而 USB 触发电流限制、则需要为 TP6使用外部电源。  

    不应同时使用 DAC80508EVM 软件和 USB2ANY Explorer 工具。 EVM GUI 将打开 USB2ANY 上的3.3V 电源并配置用于 SPI 通信的通信线路。

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    我已经验证过 DAC 软件并不是自动支持3.3V 电压。 而且我没有看到打开选项。

    此外、USB2ANY 和 DAC80508软件也需要不同的固件版本。 如果没有更新、将无法执行此操作。
    我将使用外部电源进行测试。 我将在这里编写代码、以便我能够负担得起测试费用。

    谢谢!

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    它现在以某种方式工作。
    我需要理解器件上的一点。  

    含义:  

    基准报警位。 当 VREF/DIV 和 VDD 之间的压差低于所需的最小模拟阈值时读取为1。

    它是状态寄存器中的闹铃位:Ref-ALM。

    如果 REF DIV 位被设定为1分频、它恰好为1、

    谢谢!

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    您需要将基准分频器设置为 二分频、以便在 3.3V 基准和 VDD 的建议工作条件下运行:

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 但无论如何它都会产生一些输出。 我总是感到困惑、因为 如果分频器不是2、则根本没有输出。

    不管怎样、它现在起作用了。

    谢谢!