This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ1600:我可以将任何物理通道设置为逻辑通道0吗?

Guru**** 2505105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1267780/adc12dj1600-can-i-set-any-physical-lane-as-logical-lane-0

器件型号:ADC12DJ1600

您好!

我想知道我能否更改 JESD204C 的通道顺序(将任何物理通道设为逻辑通道0等)。

我可以看到有一个寄存器 Did  数据表中的通道分配表9-18中提到了该信息。 但没能理解原始的。

好的、请告诉我是否可以使用 Did  注册? 如果是,程序应该是什么?

非常感谢尽早作出回应。

谢谢。

拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    否、您不能使用 ADC 的 DID 寄存器更改通道顺序。 该寄存器仅指定在 JESD204B ILA 的第二个多帧期间传输的器件 ID。

    此致!

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    该器件不支持 JESD 接口的任何通道映射。 必须在 FPGA 上执行校正。 DID 指代第二个多帧的 CGS 符号。

    此致、Chase