This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7056:应该为 SDO 引脚添加一个上拉电阻器吗?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1267401/ads7056-should-add-a-pull-up-resistor-for-the-sdo-pin

器件型号:ADS7056

您好!
关于 ADS7056、我有一些问题:

1.我是否应该为 SDO 引脚放置一个上拉电阻器、因为数据表对此没有什么说明?
可以在数据表中看到有关47 Ω 串联电阻器的建议:SDO 是否被内部"推挽"以便不需要上拉电阻器? 是否可以通过一个额外的上拉电阻器来提高数据速度?



2.为了继续采集下一个数据,例如,外部 MCU 是否应继续提供下面以红色显示的时钟脉冲? (我想知道 MCU 是否需要在通信完成后提供额外的脉冲、因为时钟信号随着 CS 的上升而结束)。  
换句话说、谁将为时钟提供这些"额外脉冲"、由外部 MCU 或 ADS7056本身来完成任务?



此致、  
伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    SDO 上不需要上拉电阻器。  ADS7056与传统 SPI 接口配合使用、无需提供任何额外的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrick:
    非常感谢您的答复!

    最棒的问候!!