This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ800:数据到通道的 JESD204B 映射

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266560/adc09qj800-jesd204b-mapping-of-data-onto-lanes

器件型号:ADC09QJ800

我打算在四路转换器模式下使用 ADC、其中 JMODE=2。

我想确认一下我对数据表第8.4.2.1节所述的传输层映射的理解。

表8-23是否意味着每个通道都将承载单个转换器的数据?

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    表8-20 (JMODE 表符号定义)显示了如何定义每个通道的样本。

    每个通道(D0-D3)将为通道 A-D 承载数据。  

    此致、Amy