This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809EVM 解调器输出不正常

Guru**** 2970320 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265474/afe5809evm-afe5809evm-demod

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809

大家好,

我在 AFE5809EVM 方面存在问题、AFE5809EVM 与 TSW1400EVM 同步触发。
对于斜坡测试、测试结果是正常的。 该信号在正弦测试模式下也是正常的、但对于 DEMOD 模型、
抽取= 4、我认为来自 DEMOD 的信号是不正常的。 我的输入信号是一个10MHz、20个周期的正弦突发信号、时钟信号使用40MHz、3Vpp 外部正弦信号、问题是在 DEMOD 模式下、我认为输出信号应该是一个正弦波输出、 但实际上只有一个像三角波的信号、我的理解有问题吗?
您能否告诉我、当输入信号为正弦信号时、AFE5908 LVDS 输出信号在 DEMOD 模型中应该是什么样子、以及采集的信号看起来是什么样子?

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我建议您逐步操作。 首先、您可以在不使用 DEMOD 的情况下启动 AFE。 请勿启用 DEMOD 并尝试摘要输出信号行为。 首先、您可以计算总 TGC 路径增益(它将是 VCON 决定的 LNA 增益+ PGA 增益+ TGC 衰减)、然后根据输入信号、可以计算输出信号摆幅。 ADC 满量程摆幅为2Vpp。 例如、如果 TGC 增益为40dB、则要在输出端获得2Vpp、则必须仅应用20mVpp 信号。 如果您提供的信号超过此值、则信号链将过载、并且您将看到输出削波。 如果您不想应用外部 Vcon、请尝试使用 GUI 中给出的 DTGC 衰减设置。

    一旦您熟悉不使用 DEMOD 的信号传递函数、那么启用 DEMOD、并根据混频器和抽取滤波器设置、信号 FFT 将进行计时。 因此、您需要首先根据您对混频器和抽取滤波器应用的设置分析器件输出端的预期信号、然后捕获器件数据。 此外、您必须在 GUI 中分离 I/Q 相位数据以便从中获益。

    谢谢

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    图1是我的 TGC 增益配置。输入信号是具有10个周期的突发正弦信号、振幅约为50mV。 afe5809没有 DEMOD 的 LVDS 输出正如图2所示、

    对于输出波、情况 不太好、因为我用很多电缆而不是 SMA 电缆来连接 EVM、所以我认为这是正常的。 但当我想测试的 DEMOD ,输出是如此糟糕,请检查它从图3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将 TX_TRIG 应用于器件并应用硬件触发器来进行捕获? 若要分隔数据、需要同步字。 如果未应用 TX_TRIG、则同步字不会出现在 LVDS 数据中、并且数据分离将不起作用。

    还要向我发送配置 DEMOD 的步骤。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我的确应用了来自 AFG3102 (信号发生器)的 TX_TRIG 信号、并启用了 afe5809evm 的触发模式、这就是 tsw1400evm 采样数据的触发模式。 在我启用 DEMOD 模式后、输出会像这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来像预期中的那样。 您能否显示分离的数据(放大的波形)? 还共享 DEMOD 设置。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shabbir

    这是单独的数据。

    演示设置为抽取=4、我只需参阅 TI AFE5809evm 用户指南进行测试。 我做的所有设置都和它一样。

    www.ti.com.cn/.../slou338a.pdf

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我无法看到信号。 您能否缩放时间轴并显示?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    由于我是通过连接到您的系统来为您提供支持、因此我将更改线程状态。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔