主题中讨论的其他器件: ADS131B02-Q1
8KSPS、16KSPS 和32KSPS 的采样率是正常的。 如果此值高于1024、则逻辑分析仪读取的 DRDY 波形无效。 如果电压高于1024、则测量值全部为4KSPS、CLKIN 为8.192MHZ、PWR 为10b
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
8KSPS、16KSPS 和32KSPS 的采样率是正常的。 如果此值高于1024、则逻辑分析仪读取的 DRDY 波形无效。 如果电压高于1024、则测量值全部为4KSPS、CLKIN 为8.192MHZ、PWR 为10b
您好 Kaixin:
这很奇怪。 原理图对我来说很好。
是否可以在更改 OSR[2]寄存器之前尝试发送 STANDBY 命令? 唤醒命令之后再发送唤醒命令?
请回读 OSR[2]寄存器以确保它们更改正确。
BTW:你好像在 BMS 上工作。 如果您需要更好的电流分流测量偏移性能、您还可以考虑使用 ADS131B02-Q1。 ADS131B02-Q1还将集成振荡器、从而不再需要外部时钟。
此致、
约阿希姆·武尔克
尊敬的 Kaixin:
我很遗憾听到这个消息。
您是否成功用示波器拍摄了通信内容? 这通常是调试 ADC 的任何通信问题时首先也是最重要的事情。 到目前为止、我们一直设法使 ADC 在客户应用中正常工作。
此外、您是否尝试了其他设备、以确保您使用的设备不会以任何方式损坏?
而您评估的是哪种 ADC 解决方案?
我们的许多 BMS 客户已成功使用了 ADS131M0x-Q1和 ADS131B0x-Q1。
我不希望您对我们的 ADC 有一个不好的印象。
此致、
约阿希姆·武尔克