This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02-Q1:Fdata 出错

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02-Q1, ADS131B02-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256273/ads131m02-q1-fdata-something-is-wrong

器件型号:ADS131M02-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS131B02-Q1

8KSPS、16KSPS 和32KSPS 的采样率是正常的。 如果此值高于1024、则逻辑分析仪读取的 DRDY 波形无效。 如果电压高于1024、则测量值全部为4KSPS、CLKIN 为8.192MHZ、PWR 为10b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaixin:

    欢迎访问我们的 e2e 论坛、感谢您关注我们的 ADS131M02-Q1。

    是否有显示 DRDYn 信号时序的示波器图? DRDYn 下降沿之间的时间将指示转换时间。
    您是否回读了 OSR[2]位以确认它们已正确设置?

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。

    寄存器为默认值,enable CRC。

      

    OSR[2:0]位 为111、CLKIN 为8.192MHZ、而 PWR 为10b、增益为128、但数据速率为4kSPS。


    DRDYn  信号为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaixin:

    这很奇怪。 原理图对我来说很好。

    是否可以在更改 OSR[2]寄存器之前尝试发送 STANDBY 命令? 唤醒命令之后再发送唤醒命令?
    请回读 OSR[2]寄存器以确保它们更改正确。

    BTW:你好像在 BMS 上工作。 如果您需要更好的电流分流测量偏移性能、您还可以考虑使用 ADS131B02-Q1。 ADS131B02-Q1还将集成振荡器、从而不再需要外部时钟。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaixin:

    我得到了我们设计团队的确认、只有在器件处于待机模式时才应更改特殊寄存器设置。
    以下寄存器只能在 STANDBY 模式下写入:

    • 时钟
    • CFG
    • THRSHLD_MSB
    • THRSHLD_LSB
    • 通道_CFG

    我们必须将此信息添加到下一个数据表修订版中。
    请告诉我、这是否可以解决您的问题。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在更改 OSR[2]寄存器之前发送了 STANDBY 命令,但  数据速率始终为4kSPS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaixin:

    这真的很奇怪。 您是否可以向我发送与器件进行 SPI 通信(信号:CSn、SCLK、DIN、DOUT、DRDYn)的示波器快照、以发送 STANDBY 命令、用于更改 OSR 的 WREG 命令、用于读回 OSR 位的 RREG 命令以及唤醒命令?

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,现在没有示波器、如果后面有示波器、我能联系您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是开心。

    不过、逻辑分析仪图像也应该起作用。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的逻辑分析仪无法读取 SCLK 图像、 相对便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 然后、我将等待您的示波器图像。
    如果这有助于使用逻辑分析仪拍摄图像、您还可以使用较慢的 SCLK 频率。

    您是否通过读回 OSR[2]位确认 OSR 始终设置正确?

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,我 读回 OSR[2:0]位。OSR 始终被正确设置。  CLKIN 为8.192MHZ、我可以使用 MCU SCLK 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您的问题。
    CLKIN 用于驱动 ADC 时钟、而 SCLK 仅用于 SPI。 您可以使用与 CLKIN 频率不同的 SCLK 频率。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 这意味着我是否可以将 SCLK 用作 CLKIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原则上是这样的。
    您需要确保 SCLK 频率满足建议运行条件表中所述的要求。
    CLKIN 将需要一个持续运行的时钟、而在不与器件通信时、您可能无法保持 SCLK 运行。 不过、只要您满足所有时序要求(尤其是 SCLK 和 CSn 之间的关系)、那么即使在没有通信的情况下(即、CSn 为高电平时)也可以保持 SCLK 运行。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了外部晶体振荡器、只是询问 SCLK 是否可以用作 CLKIN。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但您需要注意上面提到的限制。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 谢谢你。 如果我让示波器和我的示波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在此期间成功解决了此问题?

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 但问题没有解决。 我不知道该怎么办、所以我们停下来、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaixin:

    我很遗憾听到这个消息。

    您是否成功用示波器拍摄了通信内容? 这通常是调试 ADC 的任何通信问题时首先也是最重要的事情。 到目前为止、我们一直设法使 ADC 在客户应用中正常工作。

    此外、您是否尝试了其他设备、以确保您使用的设备不会以任何方式损坏?

    而您评估的是哪种 ADC 解决方案?
    我们的许多 BMS 客户已成功使用了 ADS131M0x-Q1和 ADS131B0x-Q1。
    我不希望您对我们的 ADC 有一个不好的印象。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我们将继续使用该板。 我们稍后会进行调整