主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RFEVM、 TPS7H1101A-SP
我们正在尝试通过分离 VD11和 VA11 (如果有)来找出限制。 最初、我们计划匹配数据表的图8-3所示的电源树、该电源树通过通用 LDO 提供两个电源轨。
我们遇到了来自 VD11和 VA11的总共最大电流超过 TPS7H1101A-SP 的3A 最大输出电流的问题、其中考虑到 EEE-INST-002降额80%。 因此、我们确定、最安全的做法是将它们分为两个监管机构。 ADC12DJ5200RFEVM 似乎从 不同的稳压器(一个降压稳压器和一个 LDO)为 VA11供电、因此这种方法有优点。 需要注意的一点: 数据表中的以下注释表明、当 VD11和 VA11定序不正确和/或未进行跟踪时、可能会出现问题。
您能否说明从不同的稳压器推导 VA11和 VD11时、我们需要注意哪些问题? 我们的首选解决方案是使用2个 共用使能输入的 TPS7H1101A-SP。 在正常运行和通电期间是否存在我们需要保持的最大允许偏差?