This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:SPI 引脚-上拉和下拉

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1267293/adc12dj3200qml-sp-spi-pins---pull-up-and-pull-down

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP

"你是什么人?

 n´t 我对该器件有一些问题、因为我正在设计该器件 ADC12DJ3200QML-SP、但无法在该数据表中找到有关 SPI 引脚的信息 www.ti.com/.../adc12dj3200.pdf

问题如下:

1_您知道 SPI 引脚是否有内部上拉电阻器吗?

2_ CLK 引脚是否有上拉电阻器?

3_ SDI 引脚是否有上拉电阻器?

SDO 引脚是否为开漏?

5_您知道在某处是否有有关此器件引脚的文档吗?

非常感谢您的观看

祝你一切顺利。

Facundo Cosentino。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Facundo、

    SCS 引脚上有一个上拉电阻器、 SCLK 或 SDI 上没有上拉电阻器。  在器件正常工作期间、SDO 引脚为高阻抗。

    是的、这位于您链接的数据表的"引脚功能"表中。 我们还在81页提供了关于 SPI 编程的其他信息。

    此致!

    埃里克·克莱克纳