This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299

Guru**** 2533030 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261896/ads1299-ads1299

器件型号:ADS1299

您好!

使用处于单极模式的 ADS1299、所有 IN_P 线被分类在一起、连接至 GND 并被用作基准。 IN_P 线路用作 IN_N 线路的基准、该线路随后连接到 ADS1299的模拟输入。

 

在每个 IN_N 输入的输入端、我添加了一个前置放大器。 这个运行模式使得 IN_N 引脚能够测量基准(GND)和模拟输入间的电压差。 前置放大器会放大来自模拟输入的电压信号、然后再将其发送到 ADS1299、从而实现更精确的测量。

如果我在输入前有一个前置放大器、您可以指导我如何使用导联脱落检测机制吗? 导联脱落检测机制使用 IN_N 引脚来测量基准(GND)和模拟输入之间的电压差。 IN_N 引脚仍可以使用前置放大器 在输入之前测量电压差。  然而、前置放大器必须以特殊的配置进行设置、以便导联脱落检测电路可以检测基准和模拟输入之间的电压差。  

非常感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "单极模式"这个词具体是什么意思?  

    您能否参考数据表并具体说明它是 顺序(即差分)蒙太奇还是基准(单端)蒙太奇?

    -------------------------------------------------------

    关于使用前置放大器进行导联脱落检测的

    首先、我想问一下、您为什么需要前置放大器?

    ----------------

    通常、如果存在前置放大器、我们不支持导联 脱落检测、因为它可能会破坏导联脱落检测电路的电压或电流路径。

    您打算使用哪种导联脱落检测方法?

    a)外部上拉或下拉电阻器
    b)输入电流源

    c)交流导联脱落检测

    ----------------

    您愿意分享原理图的这一部分吗?  如果不允许、我可以通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、chienchun:

    感谢您的回复  


    术语单极性与 ADS1299第67页的数据表中所述的连接方法有关(请参阅下面的图)  

    添加前置放大器是因为我们使用干电极(银金属)、我知道前置放大器会增加电极附近的输入阻抗(前置放大器位于电极附近)。

    我将感谢您对 peramp 设计的评论。

    我想测试这三种 LOF 检测方法、   

    电子邮件将是完美的 shayon@snapchat.com

    希蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们继续使用电子邮件进行后续讨论。

    立即关闭该请求单。

    谢谢