This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX810:VP 和 VD 独立于电源

Guru**** 2933700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268095/tx810-power-supply-independence-of-vp-and-vd

器件型号:TX810

您好!

我们设计了一个可以节省电力的设计、我们可以在其中关闭 VP 和 VN (关闭+-5V 电源轨)、同时使 VD 保持在3V3通电-这是否会导致问题?

此致、

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了数据表、没有找到任何电源时序限制。 这意味着任何定序都没有问题。 因此、将 VD 保持上电和其他电源关闭状态是正常的、因为它处于允许的工作条件下。

    此致、

    沙比尔