This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:数字电位器负电压

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0501-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268287/tpl0501-100-digital-potentiometer-negative-voltage

器件型号:TPL0501-100

您好!

可使用数字电位器 TPL0501-100生成负电压? 如果可以、您能否提供一些应用手册?

谢谢。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    否、负电压将超出绝对最大额定值:

    您尝试将  TPL0501-100用于什么应用?

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ketlynne!

    感谢您的快速响应。 我们只需要用最少的用过部件来控制负电压:VL = 0V、VH =-5V。 您可以推荐哪些用于控制负电压?

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    TPL0102可以使用负电源、并具有负 VL/VH 值。  

    此致!

    K·琼斯