This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC539G2-Q1:生成25kHz 占空比可调 PWM 输出

Guru**** 2486015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268317/dac539g2-q1-generate-25khz-duty-adjustable-pwm-output

器件型号:DAC539G2-Q1

大家好、

客户需要 I2C 控制的 PWM 输出。 我发现 DAC539G2可以使用 I2C 控制输出 PWM 输出。

它们需要25kHz、您能帮助检查 DAC539G2是否可以实现吗? 如果需要、占空比控制分辨率可以实现什么?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、  

    您是否正在与 Jim Tseng 合作? 这听起来你可能在做同样的事情,我正在通过电子邮件回答他的问题。 只是想再次进行检查、这样我们就不会针对同一个问题/客户启动两个不同的主题。  

    此致!

    卡琳恩