This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:ADC 抖动

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1267884/adc31jb68-adc-dithering

器件型号:ADC31JB68

您好!

您能否提供有关如何禁用抖动的信息?

我想评估外部抖动。

谢谢。

杰雷米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremie。

    没有针对此器件禁用抖动的选项。 它始终启用。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您能否发送有关如何实现它的更多信息?

    我在选择器件时错过了这一点。 我们正在进行比例式测量、因此具有不同抖动的2个器件可能会产生干扰。

    抖动模式是否以任何方式同步?

    此致、

    杰雷米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremie。

    我已经提出过这个问题、但这个器件的设计团队已经不在了。 我正在尽我所能为您寻找这些信息、但我无法保证任何有关这些信息的进一步信息。 如果我收到任何信息、我将更新此帖子。

    此致、Chase