This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728:GND 引脚连接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266839/dac8728-gnd-pin-connection

器件型号:DAC8728

DAC8728 TQFP 的54引脚 DGND 和25引脚、30引脚 DGND 是否连接到 IC 内部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅此类似帖子: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735348/dac8728-gnd-problem

      参阅文章:"根据数据表、AGND 和 DGND 之间似乎有一些二极管连接、这很可能是用于 ESD 目的、如果两个节点间隔超过300毫伏、则会导通。"

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未在 IC 内部连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    "根据数据表、AGND 和 DGND 之间似乎有一些二极管连接、这很可能是用于 ESD 目的、如果两个节点分开超过300毫伏、则会导通。"

    它们不是直接连接的、但确实需要连接到器件外部的相同电位。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是关于 D_GND:25、30、54引脚的问题。
    我认为这些引脚连接在 IC 内部。
    (请回答"是"或"否"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于引脚 25、30 和54、您是正确的。 它们在内部进行连接。

    我想您是在问 AGND 和 DGND。

    此致!

    K·琼斯