This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:如果只使用一个器件、则需要禁用菊花链?

Guru**** 2864490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268004/dac7811-daisy-chain-disable-is-required-when-the-only-one-device-is-used

器件型号:DAC7811

大家好、

当仅使用一个器件而不需要菊花链时、是否需要发送"菊花链禁用"命令?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Takahashi-San:  

    否、不是必需的。 菊花链禁用 设置看起来决定了数据是在第16个有效时钟沿还是在同步的上升沿输入。 如果写入序列中的时钟数量超过16个、这将确定忽略哪些数据。

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果仅使用一个器件、则无需禁用菊花链。