This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:用于禁用通道的配置

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5801, AFE5801EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1267123/afe5801-provision-for-disabling-the-channels

器件型号:AFE5801

您好!

  在 AFE5801中、是否存在只使用一个通道和禁用其他通道以避免电流消耗的配置?

谢谢!

 希尔帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shilpa:  

    可以。 使用 PDN_CHANNEL <7:0>和 PDN_LVDS<7:0>可禁用所需的通道并节省功耗。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以节省多少电力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shilpa:  

    您可以使用数据表中的下表进行近似估算。  

    EQ (1):总功率(上电)=每通道功率(上电)* 8+共功率(上电)= 522mW

    EQ (2):总功率(断电)=每通道功率 (断电) * 8 +共功率(断电)= 8mW

    EQ (3):假设共模功率可忽略

    那么、总功耗(单通道上电+ 7通道断电)=每通道功率 (加电) +每通道功率 (断电) * 7 = 73mW

    留出一些裕度、您可以假设单通道上电模式下的功耗为75-100mW。 如需更准确地估算、 我建议购买 AFE5801EVM 并执行这些测量。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克