This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:设计问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264694/ads9218-design-issue

器件型号:ADS9218

您好,

我的客户使用了这款芯片、但在设计方面有一些问题。

1. 这个芯片是否可以差分时钟输入?  EVM 上提供了差分、但未写入数据表。

...

2.  DNP 在 EVM 上有什么含义?

3. SYNC 是如何工作的? 手册提供的信息较少。

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,

    感谢您的发帖。

    是的、ADS9218可以接受差分 LVDS 时钟或单端 CMOS 时钟输入。 SMPL_CLKP 和 SMPL_CLKM 之间的 DNP ("请勿安装")电阻器用于在需要时端接差分时钟输入。 默认情况下、EVM 配置为 CMOS 时钟输入、因此不安装终端、并且 SMPL_CLKM 通过分流器短接至 GND。

    客户正在使用的数据表是初步数据。 我们现在正在编制包含更多信息的完整数据表。 我们的系统团队可以很快提供更多详细信息。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Ryan M ü,

    好,谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    ADS9218器件系列上的 SYNC 输入允许 ADC 中过采样(平均值计算)滤波器的同步。 SYNC 引脚上的脉冲将复位 ADC 中的过采样滤波器(如果启用)-这样、系统中的所有 ADC 都在 SYNC 脉冲后的相同采样时钟沿开始求平均值。

    如果系统中只有1个 ADS9218、或者不需要多个 ADS9218之间的同步、或者不使用 ADS9218的过采样功能、则 SYNC 引脚可连接至 GND。

    此致、
    拉胡尔