This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54EVM:探索集成可能性:将 ADS54J54EVM 与 AMD's Virtex utrascale+ FPGA (VCU118 EVM)或 kintex utrascale+ FPGA (KCU118 EVM)连接

Guru**** 2641035 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54, ADS54J54EVM, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264071/ads54j54evm-exploring-integration-possibilities-interfacing-ads54j54evm-with-amd-s-virtex-utrascale-fpga-vcu118-evm-or-kintex-utrascale-fpga-kcu118-evm

器件型号:ADS54J54EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J54、、 ADC12QJ1600

您好!

目前、我们正在设计定制电路板、除了采用 TI 的 ADS54J54 ADC 之外、还将采用 AMD 的 Virtex Ultrascale+ FPGA 或 Kintex Ultrascale+ FPGA。

我们观察到、AMD 和 TI 都提供评估模块(EVM)板。 您能否说明是否可以连接 ADS54J54EVM 和 AMD 的 VCU118EVM 或 KCU118EVM 板? 这些信息将大大促进整个开发过程。

 

谢谢。此致、

韦特里弗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vetrivel:

    ADS54J54与 VCU118和 KCU116均兼容。 需要注意的一点是、在 KCU116上、FMC 连接器仅连接4个 SerDes 通道、因此您将只能使用使用使用4个或更少通道的模式。 在 VCU118上、所有8个通道都处于连接状态、因此对串行器/解串器通道数量没有限制。  


    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您提供的宝贵意见。

    您可以使用以下规格推荐四通道 ADC EVM 吗?

    1.FMC 支持。

    2、四通道(由于相位匹配的要求,最好是单片解决方案)

    3.模拟 BW 300Khz -500MHz

    4.最大采样频率为200MSPS。

    5. 16位 ADC

    153MSPS 采样频率下 SNR 为72dB

    7.153MSPS  采样频率下 SFDR 为85dB

    8.动态范围70dB

     

    母卡:Xilinx VCU118 EVM

    谢谢。此致、

    韦特里弗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vetrivel:

    我建议查看 ADC12QJ1600。

    请参阅链接: www.ti.com/.../adc12qj1600.pdf

    遗憾的是、我们的转换器产品系列中找一个16位四通道比较困难。

    谢谢。

    Rob