This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:THRSHLD_LSB 寄存器的数据表错误

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1267348/ads131m08-datasheet-error-for-thrshld_lsb-register

器件型号:ADS131M08

ADS131M08 (SBAS950B 2019年10月- 2021年2月修订)的数据表列出了第47页的 THRSHLD_LSB (寄存器0x08)、因为它仅具有保留的[7..4] DCBLOCK [3..0]位字段、而不是 CD_TH_LSB [7..0]位字段。 不过、第63页的寄存器详细信息表显示了所有三个位字段。

注册详细信息页面(第63页)似乎不言自明、我只是希望 TI 能确认这一点。

谢谢!

授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    没错、第63页的 THRSHLD_LSB 寄存器是正确的、第47页8-12的 THRSHLD_LSB 的 CD_TH_LSB[7:0]说明缺失。 将在下一个修订版本中更正此数据表。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale!