This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7615:'E 封装、与 DAC7614兼容

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7614, DAC7615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1267867/dac7615-e-package-compatibility-with-dac7614

器件型号:DAC7615
主题中讨论的其他器件:DAC7614

乍一看、如果并且只有在/LOADDACS ('E、SSOP 封装引脚17)被拉低时、DAC7615才有可能嵌入其中并与 DAC7614完全兼容。  

由于 SSOP 引脚17是 DAC7614上的"NIC"引脚、您可能猜到、我们的应用不会将该引脚拉低(我们不会将其连接到 GND)。  

是否有任何机会通过内部下拉来实现这一点?

我看到过关于这个主题的另一个 E2E 主题、它的封装更小、答案是"否"。  假设相同、但在这里仔细检查一下。

谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    两种封装对于 LOADDACS 引脚具有相同的功能、因此您需要从外部下拉该引脚以更新输出。  

    谢谢。
    卢卡斯