This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:GND 引脚连接

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266838/ads8568-gnd-pin-connection

器件型号:ADS8568

ADS8568的51、5、44、15、58、62引脚 AGND 和24引脚 DGND 是否连接在 IC 内部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。

    上面列出的所有引脚必须连接到 PCB 上的 GND。 一个或多个器件可能没有与 IC 的内部连接、但大多数都会连接到 各种模拟和数字电路。 尽管它们被列为"AGND"和"DGND"、但通常的最佳做法是使用单个实心接地层将它们短接在一起。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未在 IC 内部连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有接地引脚均在内部连接到 IC 内的 AGND 和 DGND 节点。 但是、 您必须将所有 AGND 和 DGND 引脚连接到 PCB 上的接地平面。 如果上述任何引脚悬空、性能将无法保证。

    此致、

    瑞安