This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电平转换器要求

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268689/level-translator-requirement

您好!

我们要求8通道(3.3V 到1.8V)方向控制电平转换器用于 YCbCr bt656 8位并行接口。

您能否提供符合上述要求的器件型号?

此致、

M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Chitaranjan,

    根据 我发现的此应用简报、数据速率的上限为30MHz。 以下是 所有转换器都能够在此电压节点下支持此速度的直接链接。  其中用 H 表示的器件意味着它包含的总线保持输入允许任何未使用的输入悬空。

    请告诉我、您的应用中是否有任何其他系统要求(即严格的时序规格)。  

    此致、

    插孔