This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7724:需要验证标记位置差异- DAC7724N

Guru**** 2925680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268006/dac7724-need-to-verify-the-marking-position-differences---dac7724n

器件型号:DAC7724

您好:专家,  

祝您愉快!  

请参考以下图片、以及打印标记时位置发生细微变化的位置。 您能否检查一下是否更改正常且所有三个部分图像都属于相同的生产日期代码和相同的包装?  

期待您就此事提出意见。  

谢谢!  

此致  

M·巴拉克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    这些器件是否通过授权经销商购买?

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:  

    从授权 来源接收零件。 我们只注意到标记位置的差异和剩余的所有尺寸,X-Ray 导线粘接是一致的,没有发现在部件之间的变化。  

    请参阅以下标签以更好地进行参考。  

    期待您对此提供意见、以便接受器件。  

    谢谢!  

    此致  

    M·巴拉克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    只要您从授权经销商购买了器件、我就不担心标记放置位置的细微差异。 否则、我们无法保证。  

    您同意接受这些器件。  

    此致!

    K·琼斯