This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:为 DAC38J82和 ADC12J4000提供 Arria 10支持

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268380/ti-jesd204-ip-arria-10-support-for-dac38j82-and-adc12j4000

器件型号:TI-JESD204-IP

您好!

我们承诺在三年多的时间里为英特尔 FPGA 提供 JESD 支持。 您是否有任何更新?

或者、您建议更改设计吗?

老实说,如果您不打算支持英特尔,我建议您这样做。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geir、您好!

    造成延迟的主要原因是不同 Intel FPGA 系列(Arria10 / Stratix / Agilex)的 PHY 架构存在差异、这反过来导致 IP 架构无法轻松跨平台扩展。 相比之下、Xilinx 收发器更易于管理这一点、因此从7000系列开始、您就会看到 TI JESD IP 支持所有系列。

    我知道延迟比预期的要长,我们正在与英特尔合作,努力加快这一进程。 但是,很难预测正式发布的时间表。

    此致、

    艾米特