This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:用于演示板 zc 706的 IP

Guru**** 2506145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260060/ads54j60evm-ip-for-demo-board-zc-706

器件型号:ADS54J60EVM

Amy Weatherby 回复了 《ADS54J60EVM:连接 ADS54J60EVM、TSW14J10EVM 和 ZC706并在 HSDC Pro v5.20上查看结果》。

您好!

我要关闭这个帖子。 我们正在为您的应用开发 IP、我们将在本周晚些时候通过电子邮件向您提供。

谢谢您、Amy

尊敬的 Amy:您已于2023年1月8日发送了此电子邮件。 之后我们没有收到任何邮件。 我们热切期待您的邮件。 请求您满足所需。

此致、

Shambhuling D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shambuling:

    您希望在此器件中使用哪些链路配置设置? 您能否提供输入时钟、LMFS 和抽取因子? 我将亲自构建该 IP、并很快将其关闭。

    此致、Chase