This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:数据表中缺少外部基准输入规范

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266514/dac39rf10-specification-of-external-reference-input-is-missing-in-the-datasheet

器件型号:DAC39RF10

尊敬的 TI 团队:

在"表6-1"中、EXTREF 被描述为一个可选的基准输入。 这时没有提到、该引脚 b 也可以用作输出。

但是、在第7.5节中、直流规格仅给出了该引脚用作输出时的技术详细信息/规格。

用作基准输入时、该引脚的规格(电压、电阻或输入电流)是多少?  

此致

比约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bjoern、  

    我已请求设计团队作出一些澄清、因为您说的对、当前的数据表对将 EXTREF 用作输入的关注不多。 我会在得到答案后立即更新您的信息。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bjoern、  

    我谈到了设计。 EXTREF 的输入阻抗是高阻态、但它确实有一个 LPF 来帮助产生1/f 噪声。  

    您是否尝试使用900mV 以外的电压?

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    非常感谢您提供的信息。 Hi-Z 听起来不错。

    我们不打算使用不同的电压、但可能需要使用一个外部基准源。 但是、由于 将此引脚用作输入时未提供任何数据、因此即使 是900mV 的最佳值也只是猜测而已、尽管可能是猜测、因为在将其用作输出时才会提供该数值。

    祝你度过一个美好的周末!

    比约恩