This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10065:采用单端配置的 VREF 引脚6

Guru**** 2805215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1267894/adc10065-vref-pin-6-in-a-single-ended-configuration

器件型号:ADC10065

查看了该评估板的数据表和用户指南后、我觉得1.2V VREF 可以采用内部电压、并且您不必将其连接到外部电压。

我的电路板与数据表中的图43匹配、但没有得到预期的结果。

我本期望的

Vin+处为2.2V 时可提供1023

Vin+处的电压为0.2V 时、

2.2在 Vin+处可以得到512

谢谢

 戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    请向我们提供您看到的结果。

    谢谢。

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、我将让我的技术重新运行数据并返回报告。 我搜索了一些论坛、可能忽略了 VCOM 似乎是1.45V。

    数据表似乎未详细说明其原因。 事实上,这是非常含糊的,但我认为图41是重要的。

    我将使用0-2.5V 进行测试重新运行、并报告结果。

    谢谢

    戴夫