This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:电源时序

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268799/ads8528-power-sequencing

器件型号:ADS8528

您好!

ADS8528数据表指出:"通常而言、对于器件的电源时序没有具体要求。 但是、当在 AVDD 之前对 HVDD 供电时、内部静电放电(ESD)结构将导通、在施加 AVDD 之前、将 IHVDD 增加到超过额定值。"

因此、在 AVDD 启动之前让 HVDD 启动会带来问题。 但是、在 HVDD 上电之前让 AVDD 上电是否是个问题? 换句话说、我能否在 AVDD 上电之前使 HVDD 保持关闭状态?

谢谢!

埃里克·博戈莫尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    HVDD 先出现并不是真正的问题、它只是导致电流消耗暂时增加、不会损坏器件。  话虽如此、在 ADS8528上将 AVDD 提升至高于 HVDD 是没有问题的。