This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:某些通道上在低温条件下转换后的数据中出现偏移

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266172/ads8568-offset-appear-on-converted-data-at-low-temperature-on-some-channels

器件型号:ADS8568

您好!

我们在其中一个设计中使用 ADS8568来监控60Hz 信号质量。

在资质认证测试中、我们遇到了低温下的信号稳定性问题。  
仅在某些系统的至少一个通道上出现问题。  当系统有问题时、它的可重复性很高。
在大约-10到-20摄氏度的温度下,我们看到数据上出现了一些 ADC 计数(32-64)的偏移量。  
存在此偏移的持续时间是可变的、并在温度恢复到-10摄氏度以上时消失。
此偏移会立即显示、因此这不是模拟漂移的问题。

我们对通道1与通道2的原始数据进行了减法、以检测此偏移...。   同时、通道1出现问题、但通道2没有出现问题。
我们还拥有频率分析算法、用于检测应用中的频率变化(60Hz)、然后在通道1上进行检测。    

以下是对这些条件的快速说明:

- 60 Hz 信号是由质量电压源(Omicron )产生的;
-相同的60 Hz 信号连接到所有通道;
-所有通道都有完全相同的设计(输入级,低通滤波器等);
-采样率低至7680赫兹;
-在4个 CONVST 引脚上使用相同的信号;
-配置引脚: 范围4倍 VREF/外部基准/硬件模式/并行

-所有电容器和其他组件均按照数据表和评估模块的要求提供。

 已检查所有数字接口时序。  
-我们已经看到了一个问题,一些忙在论坛上阅读的延迟。  我们施加了更大的延迟、但没有成功... (根据更新后的数据表的要求)


我浏览了所有有关 ADS8568的论坛帖子、其中一个名为 "ADS8568:器件冷却时缺少代码" 、这篇帖子与我们的问题有一点类似。

您能帮助我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是 Gaudreau、

    您能否共享来自 ADS8568控件的原理图或任何波形详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的帮助!

    对于时序、我们已使用示波器进行测量、仅查看某些指定时序、信号质量、转换时反弹等。

    本周、我们将为逻辑分析仪准备一套装置。  我的目标是检查所有时序、但也是直接在 ADC 上抓取原始数据、以 重建采集数据的波形

    这是 ADC 的相关原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没想到、我们做了一些测试、消除了输入滤波并转换了信号、没有任何区别...

    该问题仅发生在通道1以及大约-10和更低温度的情况下。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  期待着时间...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    我看到您已经联系了我们的一位 Field Apps 工程师。  我让他尝试设置电话会议。  我看到了具有~1V 漂移的图、似乎振幅存在差异;初始状态下为~0.7Vpk-pk 而~1.0Vpk-pk。  我假设 X 轴是时间(~60个周期、1秒)、那么越过-10度时跳转的点是什么?  您能否告诉我、如果您使用2X Vref 模式、是否会看到相同的"跳转"?