This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E25:AMC1306X 和 TIDA-00914

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3480, TIDA-00914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268856/amc1306e25-amc1306x-and-tida-00914

器件型号:AMC1306E25
主题中讨论的其他器件:LM3480TIDA-00914

您好、TI!

在 TIDA-00914中、当使用 AMC1306进行电流检测时、AVDD 和 AGND 之间采用 LDO (LM3480)作为浮动端子的电源。 但是、浮点处的电压等于下侧 MOSFET 的 VDS (漏源极电压)。 在电压为200V 的系统中、这意味着将有一个最小200V 的浮动电压。 您可能想知道为何在这种情况下可以使用标准 LDO、尤其是因为 LDO 数据表通常未对 GND 引脚的浮动电压指定限制。 我想询问一下为什么这种设置不会遇到问题的原理。

我想问的第二个问题是、如果我们不考虑与电阻器相关功率的影响、与+/-50mV 型号相比、选择 AMC1306的+/-250mV 型号是否能够实现更好的抗噪性能。

谢谢。

jj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    我支持 AMC1306和其他隔离式数据转换器-我不是 LDO 操作专家。 但是、我不认为 LDO 会出现 GND 悬空电压问题的原因。 LDO 只会看到输入和 GND 引脚之间的差分电压为几伏。  

    对于第二个问题、+/-250mV 与+/-50mV 部件之间的共模抑制比大致相同。 但是、如果系统中存在静态量的噪声、则较大的基波信号(+/-250mV vs +/-50mV)可能会导致较高的信噪比。 考虑+/-250mV 与+/-50mV 器件的主要原因是要测量的电流量以及分流电阻器中产生的功率耗散。   

    本常见问题解答包含指向我们配套资料的链接: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164993/faq-isolated-data-converter-collateral-overview