This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7056:使用 ADS7057 EVM 评估

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7056, ADS7057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269351/ads7056-using-ads7057-evm-to-evaluate

器件型号:ADS7056
主题中讨论的其他器件: ADS7057

嗨、团队!  

我们的客户希望使用 ADS7057 EVM 来评估 ADS7056。 芯片与封装尺寸兼容、并且我收到了 EVM 上的芯片可以互换以评估-56  

更深入地讲一下、我应该注意 ADS7056与 ADS7057之间的其他差异吗? 我的问题背后的动机:我很好奇 GUI 是否仍然可以工作。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cameron、此 EVM 有一个单端通道和一个差动通道。 默认情况下、EVM 上的单端通道使用 DCU 封装。 PCB 底部有一个未组装的 RUG 封装选项、标注为 U8。 要使用 ADS7056RUG、请从顶部拆下 ADS7042DCU、并将该部件安装在底部的 U8位置。