This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:根据 SPS 搜索数据值

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269010/ads122c04evm-data-value-hunting-occurrence-according-to-sps

器件型号:ADS122C04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS122C04、ADS112C04

通过 ADS122c04开发产品时、根据 SPS 进行了数据搜索、因此使用 EVM 板执行了相同的测试、而且在 EVM 板上也发生了相同的搜索。

我认为即使 SPS 发生变化、也应该有相同的数据范围、但事实并非如此。

我使用了 Δ-Σ ADC 评估软件。

为什么数据结果不同?  

下面是我的数据。

1. 20SPS  

 

寄存器0 = 0x08         MUX[3.0]=b0000 (+:AIN0、-:AIN1)、增益=b100 (x16)、PGA=b0 (启用)

寄存器 1 = 0x08          dr[2.0]=b000 (数据速率:20sps)、mode=b0 (正常)、cm=b1 (连续)、VREF=b00 (2.048V)、TS=0 (禁用)  

寄存器 2 = 0x04          DRDY= FORM 0、CNBT:b0、CRC:B00、BCS:b0、IDAC=B100 (250uA)  

寄存器 3 = 0xB8          I1MUX[2.0]=B101 (IDAC1=REFP)、I2MUX[2.0]=B110 (IDAC2=REFN)、保留=B00  

2) 45SPS


寄存器0 = 0x08         MUX[3.0]=b0000 (+:AIN0、-:AIN1)、增益=b100 (x16)、PGA=b0 (启用)

寄存器 1 = 0x28          dr[2.0]=b001 (数据速率:45sps)、mode=b0 (正常)、cm=b1 (连续)、VREF=b00 (2.048V)、TS=0 (禁用)  

寄存器 2 = 0x84          DRDY= FORM 1、CNBT:b0、CRC:B00、BCS:b0、IDAC=B100 (250uA)  

寄存器 3 = 0xB8          I1MUX[2.0]=B101 (IDAC1=REFP)、I2MUX[2.0]=B110 (IDAC2=REFN)、保留=B00  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yueun Jeong:

    我不是完全清楚,但你的意思是'数据狩猎'.  您是说结果不是一个常量值吗?  由于噪声的原因、您不会看到一个恒定值。  噪声是任何 ADC 固有的、并且由于分辨率较高(测量值较小)、噪声会显得更大。  例如、ADS112C04是 ADS122C04的16位版本、与24位 ADS122C04相比、其输出代码看起来更稳定。  但使用增益16和内部基准、ADS112C04只能解析为3.9uV、而 ADS122C04可以解析为15nV。

    如果您查看 ADS122C04数据表、您会看到尽可能低的噪声是输入短路时的噪声。  此时基准噪声和模拟输入的任何外部噪声都将从测量中移除、仅存在 ADC 噪声。  噪声表显示在数据表的第7.1节中。  表1显示了使用内部基准、PGA 启用和各种数据速率时的噪声。  请注意、噪声会随增益和数据速率而变化。  还需注意的是、噪声表基于时间(750ms)、而不是样本数量。  通过这种方法、在不同数据速率下、随着时间的推移、收集的所有数据将不存在漂移。  如果您尝试匹配数据表性能、则为20sps 使用15个样本、为45sps 使用34个样本。

    根据您的结果、与数据表表格相比、您似乎可以获得比 ADS122C04的典型性能更好的表现。

    我在数据屏幕快照中看到的另一个区别是平均值在20sps 和45sps 之间略有不同。  由于您连接到输入的内容未知、因此很难说出导致该细微差异的原因。  这可能与 PGA 带宽变化或温度漂移有关。  这还可能与相对于电路路径的外部输入电压轻微变化有关。   我建议根据 AINP 和 AINN 短接至(AVDD + AVSS)/ 2的多路复用器选择来比较两个数据速率

    此致、

    鲍勃 B