This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:此菊花链引脚配置是否正常?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268886/ads1299-is-this-daisy-chain-pin-config-ok

器件型号:ADS1299

大家好!  

附件是我在纸上找到的原理图的图像。 我想自己重建、但希望确保它看起来正常、因为我看到很多相互矛盾的证据表明、您不能以这种方式实现菊链、例如共享 CS。 只需要有人看一下、并告诉我这是不是 菊花链3 ADS1299的样子? 本文链接如下: https://arxiv.org/pdf/2203.02102.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 参阅数据表中的 图70。 多器件配置为 a 或 b。

    它看起来像 b)菊花链配置、但需要对每个器件执行 CLK。 此外、我不明白为什么要使用 CLK_OUT 为 START 引脚供电。

    您可能需要联系文章的作者。

    谢谢