This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:关于100m Ω 电阻器的问题、布局示例

Guru**** 2811525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266739/ads8910b-question-about-the-100mohm-resistor-in-layout-example

器件型号:ADS8910B

您好!

我目前正在使用 ADS9810B 设计一个电路板、我想知道数据表第66页的参考布局中 REFBUFOUT 和 CREFBUF 之间的100m Ω 电阻器的作用。

是否仅保证最小阻尼以防止内部振荡?

以及 REFBUFOUT 侧下方的宽铜平面周围。 它是否需要如此广泛或更纤薄?

提前感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    欢迎加入 TI E2E 社区!

    是的、串联电阻有助于内部基准缓冲器的振铃/稳定性。  该电阻器不是必需的、但包含它将有助于提高 ADC 的总体噪声性能。

    宽覆铜旨在降低电容+电阻连接中的总电感。  如果需要、可以减小此覆铜的尺寸。  将电容器和电阻器尽可能靠近 ADS8910封装放置可实现出色的整体性能。

    在这两种情况下、ADC 仍然可以正常工作、但添加电阻器并保持低电感有助于更大限度地降低 ADC 总噪声。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的详细回答!