This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:TX7332电流限制

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268783/tx7332-tx7332-current-limit

器件型号:TX7332

你(们)好!

我想将 TX7332用于大信号驱动器、数据表中指出电流限制为1.2A 至0.3A、我想知道这些电流限制下的最大输出电压是多少。 有人能帮我找到答案吗?

提前感谢、

子环市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于上述所有电流限值、您可以向 TX7332的高压电源施加最大+/-100V 的电压。 通常、较低的电流设置对于 CW 模式很有用。 对于 B 模式运行、您可以使用1.2A 电流限制。

    此致、

    沙比尔