This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:TX7332EVM 电流限制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268787/tx7332evm-tx7332evm-current-limit

器件型号:TX7332EVM

您好!

我们刚刚收到仪器 TX7332EVM、并计划进行一些测试。  
您能帮我解答一些问题吗?
您知道 器件的最大电流和电压驱动能力吗?
器件是受 功耗还是电流限制? 如果我想测试32个器件、每个器件在2MHz 处的电容为100pF、每个器件的振幅电压为60V。 如果占空 比很小、我们是否能够驱动它? 或者硬件 限制 为1.2A 电容?
1.2A 是否对应于某个电压值? 或者、我们可以在最大电压值(100V)的所有范围内运行 、同时仍能输出最大1.2A 的电流。
谢谢!
此致!
玉岐
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已回答了另一个问题所在的主题。 请参考。

    此致、

    沙比尔